This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.6628万:TPS5.6628万轻负载纹波

Guru**** 2400385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575127/tps56628-tps56628-light-load-ripple

部件号:TPS5.6628万

团队成员:

我的客户在他们的项目中使用TPS5.6628万,但他们发现TPS5.6628万的输出波纹大约为100mV,当输出电压为5V时。

您能帮我验证一下这是否是我们这部分的最佳纹波性能吗? 是否有改进的方法? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,

    您能否向我们展示输出波纹波形的快照?

    如何测试输出纹波?  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克:

    请查找波纹波。

    客户尝试了不同的电感器值,结果相似。 我能理解100mV纹波是最佳性能吗? 是否有其他改进方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于高电流模式等正常状态,波纹将低于50mV。 它们的纹波测试使用极短的GND回路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Derek,

    是的,轻负载将使芯片进入e-co模式,这具有稍大的波纹。
    顺便说一句,该测试基于osc bandwith限制为20Mhz,对吗?
    输出LC值是多少? Cout应该是MLCC,对吧? 请上传示意图吗? 让我的团队成员回顾一下,然后仔细检查一下。

    巴西,
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuchang:

    我们已将带宽限制为20MHz。 输出电感器总计为1uH和50uF。 但我们尝试不同的电感器和电容器。 没有太多改进。

    我们已经验证了EVM,纹波也在100mV (Vpp)左右。 您能否优化EVM以查看轻负载下的最佳纹波? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Derek,

    好的,我会要求我的队友仔细检查,顺便说一下,1uH应该更小,您是否尝试过4.7uH和3x22uF (>16V,X5R或X7R更好) MLCC?
    您的50uf是什么? 2X22UF MLCC+..或...??

    巴西,
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek,

    数据表第7页的说明:(红色字)

    Auto-Skip Eco-modeTm控制
    TPS5.6628万采用Auto-Skip Eco-modeTm设计,可提高轻负载效率。 作为输出电流
    从重载条件下降低,电感器电流也会降低,最终达到某个点
    它的波纹谷接触零级,这是连续传导和非连续之间的边界
    传导模式。 当检测到其零电感器电流时,整流MOSFET关闭。 作为负载
    电流进一步降低转换器在不连续传导模式下运行的电流。 时间几乎保持在
    与持续传导模式相同

    因此,如果VIN和Vout是固定的,那么准时也是固定的。

    要减少纹波,可采用两种方法:增加电感器值;增加Cout值。 但对于此器件,电感器和输出根据输出电压而受到限制,请参阅数据表第13页表1。

     

    Jason Wang