This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5504万:BQ2.5504万充电器

Guru**** 2420060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575773/bq25504-bq25504-charger

部件号:BQ2.5504万

尊敬的先生:

 我使用BQ2.5504万 PV收割机作为充电器,规格为VIn=1.7V IIn=200mA,vstor=VBAT=4.2V,UV=2.7V,OV=4.2V。

 到目前为止,我们有10kts样品板,所有条件都相同。 5个套件功能良好,vstor=4.2V。其他5个套件故障,vstor=1.6V。无法提升至4.2V。

 检查Vin后,电压降至0.6V。 是否有任何问题? 可以给我一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucifer,  

    请您发布一些您的设计和任何范围捕获的图示吗?

    谢谢!

    高特姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    原理图遵循参考设计,刚刚修订了一些电阻器,如下所示,谢谢。