This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3.8693万:使用多个旁路电容器调节低ESR系统

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575880/lp38693-regulating-a-low-esr-system-with-multiple-bypass-capacitors

部件号:LP3.8693万

我们正在使用单个3.3 线性稳压器为板上的多个组件供电。

组件包括MCU,多个OPA (运算放大器),比较器,缓冲器等。根据良好的设计实践,所有这些组件都有自己的旁路电容器:非常好的0612 4.7uF低ESL和ESR大约5-10 mOhm的低ESR电容器。 接地和3.3V电源导轨在PCB上占用了它们自己的整个平面,因此稳压器和组件之间的电感也非常低。

对于LP3.8693万,规格要求ESR应高于5 m Ω。 因为我们有大约15个高质量的电容器并联连接,我们的ESR明显低于此数字。 下面是一个问题:

-如何将电源调节器正确连接到ESR显著低于5 mOhm的系统?

我们是否应该使用连接在3.3 和系统其余部分之间的5 mOhm系列电阻? 这样,它是否会降低性能并导致耗电元件之间的波纹和反馈? 当然,我们不想同时牺牲旁路电容器的质量。

这不是几乎任何良好设计的常见情况吗? 我们是否应该使用其他监管机构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hariton:

    一般而言,ESR范围适用于LDO输出的本地电容器。 我想您的载荷会因您列出的零部件数量而被隔开。 因此,负载的本地输入电容器可能与LDO的输出距离足够远,因此您的应用是可以接受的。

    非常恭敬,
    Ryan