This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ2.425万:在低温下未执行充电终止

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575842/linux-bq24250-charge-termination-not-performed-at-low-temperature

部件号:BQ2.425万

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

我正在评估BQ2.425万,发现一个意外行为,即BQ2.425万在低温("冷却< TS温度<冷却")时未终止充电。

我在以下条件下测量了充电时间。
 电池:2600mAH锂离子电池
 ISET:1A
 温度:几乎0°C (保持TS_STAT=100:"冷却< TS温度< TCOOL ")。
 寄存器#2:0x6C (充电终端已启用)
 寄存器#6:0xE8 (禁用安全计时器和启用TS功能)
 其它寄存器:默认

BQ2.425万在超过20小时的时间内也没有停止充电,所以我停止了测量。
在测量结束时,输入电流和BAT电压分别接近0.00A和4.200V。

我认为BQ2.425万应该在充电电流达到Iterm (即使在低温下)时终止充电。

此行为是否符合BQ2.425万的规范?
如果是,我想知道如何在低温(冷却< TS温度<冷却)下终止充电。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomohiro:

    当在Tcold < TS Temp< TCool区域工作时,端接被禁用。 在您的测试中,可能发生的情况是蓄电池充电至4.2V,充电电流缓慢逐渐减少,直至达到0A。 由于禁用了安全计时器,因此20小时后没有安全计时器过期。 我们正在更新数据表以反映这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的费尔南多-桑:

    感谢你的帮助。
    我理解。