This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.017万 DCM模式

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574771/tps40170-dcm-mode

主题中讨论的其他部件:TPS4.017万LM5117

我尝试并发现要更换电阻器并不容易,我正在OrCAD中运行模拟,大约需要25分钟,我可以接受它。

我还有一个关于TPS4.017万中DCM模式的问题。在DCM模式下使用tps4.017万是否有任何问题?电压输出如何稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊兰

    我已将螺纹分开,并将其移至产品线。 您关于DCM模式的问题最好在此处回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要具有二极管仿真模式的控制器,建议查看LM5117。  TPS4.017万仅在CCM中运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用tps4.017万 IC设计降压,如下所示:

    1.VIN 36V-52v

    2.Vout 7.4伏

    3.输出脉冲高电流在1ms内约为20A或10A。

    请检查以下ELEC SCH:

    e2e.ti.com/.../1_5F00_601_2D00_31_2D00_0.0121万_2D00_00.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ilan;

    感谢您提供此示意图。 这总是一个很大的帮助。 如David Baba所述,此设备仅在CCM模式下运行,因此不存在DCM模式问题。 仅CMM的缺点是轻负载时效率较低。 仅当输入电源来自电池或清除热量的能力受到限制时,才会出现此问题。

    其他一般性意见:

    您有一个1210尺寸的滤珠与电源输入串联。 确保其在最大输入电流下的额定抑制能力。 有时,这些磁珠具有热电流额定值,会误导您认为它们在该电流下仍能正常工作,但铁氧体很容易饱和。 因此,请仔细阅读数据表,看看它是否是正确的选择。

    输入导轨上的输入电容器可能与设计的纹波电流额定值相同。 由于输入导线中似乎有布线,因此除了  图示的2.2uF陶瓷外,您可能还需要一些大容量输入电容。 至少100uF或 220uF。 根据您的步进负载要求,它可能需要更多的本地存储罐,具体取决于源电源互连的电感和电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    在我的输入中,我有电池,我希望tps4.017万将是20A的快速响应负载,电压的波纹应该更小,大约100mV vpp,我做了模拟,我发现cut=700uf和L=1uH如何使用使回路控制稳定 Excel文件?