This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:2.5V VREF数据

Guru**** 2374630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572534/lm5033-2-5v-vref-data

部件号:LM5033

HELO,团队,

我的客户正在 下一个电源中使用此部件。

现在他们要求我们展示以下数据。  如果您有任何与他们相关的事情,您会支持他们吗?

2.5V VREF数据与VIN电压范围(15V至90V)。  虽然VREF规格仅在VIN=48V时指定,但客户希望看到 超出推荐VIN范围的VREF数据。

2.    建议 温度范围内某些温度点(-40c,25c,85c和125C等)的2.5V_VREF分配数据(AVG,STD-DEV,MIN MAX)。

此致,

Hidekzu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Someno-San,

    我会向LM5033的相关产品线咨询,他们的一位工程师将在几天内回复。


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯纳德-桑

    进展如何?  

    我们需要它们a.s.a.p.

    此致,

    Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Someno-San,

    已有人在内部处理此问题。

    一旦他获得了答案和数据,他就会发布回复。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伯纳德-桑

    我还没有什么新的东西。
    请检查他们的当前进度。

    此致,
    Someno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Someno-san,

    很抱歉,我正在为您研究此问题,但没有立即获取您需要的数据,我将检查状态,并在我获得这些数据后立即更新。 谢谢

    此致
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Someno-san,

    下面是答案:

    1. 截至今天,请求的VREF与VIN (15V至90V)数据不存在。 我们可以为您收集小样本大小的数据,但小样本大小可能不代表客户可能收到的所有测试合格的商品。 您认为这适用于客户吗? 如果是,请在我们收集数据之前告知我们如何使用此信息。

    2. 数据表指定VREF @ 5mA负载@ 48V。 根据RTM时的表征数据,该测试在-40C至125C之间的最大温度变化为~66mV。 此参数的实际温度分布现在不可用。 抱歉!

    此致
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver San,

    感谢您的回复。

    但是,客户很生气。 我认为,在发布此零件时,您的产品组应该评估一些批次的数据。

    您能否 检查客户请求的VREF数据?

    此致,

    Hidekzu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Someno-san,

    事实上,在回复您的帖子之前,我已经在内部检查了产品线,并收到了您在上一篇帖子中看到的回复。 很遗憾,我们无法提供此参数的干扰数据,但您能否告诉我如何使用此信息,以及为什么客户的最小值/典型值/最大值不够?

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我了解您的情况。

    他们希望 检查 这些 实际的分销数据(特别是 VREF与VIN的数据),以便在设计审查时估算利润。

    我将再次与客户讨论您的意见。

       多少个数字是"小样本大小",用于在您的预装邮件中收集VREF与VIN数据?

    此致,

    Hidekazu Someno