This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ1.0501万:LMZ1.0501万焊接返工视频

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574455/lmz10501-video-on-solder-rework-of-lmz10501

部件号:LMZ1.0501万
主题: LMZ2.1701万中讨论的其他部件

我正在查找 数据表的10.3 部分中引用的焊料返工视频。 我在http://www.ti.com/product/lmz1.0501万 的视频部分中找不到它。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将为您找到并发送此邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl,您好!  

    我找不到视频-我们需要检查发生了什么。  

    但无论如何,在焊接任何LLP类型的封装时,理想情况下,您希望能够控制温度曲线,并为焊膏提供良好的模具。  

    如果您只是在实验室中进行一些基本原型设计,请参见附件,其中介绍了我在重新制作此类软件包时所使用的基本过程。 您需要一个热风站和焊膏分配器。 该过程是为LMZ2.1701万编写的,但LMZ1.0501万是相同类型的软件包。  

    我希望这能有所帮助。

    谢谢,  
    Denislav

    e2e.ti.com/.../solder_5F00_rework_5F00_LMZ2.1701万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Denislav,

    这一程序肯定会有所帮助。

    非常感谢,
    Carl