This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.465万:BQ2.465万

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575946/bq24650-bq24650

部件号:BQ2.465万

尊敬的各位先生:

我有一个关于"BQ2.465万"电池充电器控制器的问题。 BQ2.465万是否支持在工作周期高于50 % 的情况下运行,而不会导致控制级或子谐波振荡不稳定?

谢谢!

拉希德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rashid:

    是的,它可以支持 工作周期高于50 % 的操作, 我们在 控制阶段没有看到任何不稳定。您 可以按照数据表第17页了解电感器电感器检测选择