This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:12V降压设计

Guru**** 2465680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450, LM5017, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575761/tps5450-12v-flybuck-design

部件号:TPS5450
线程中讨论的其他部件: LM5.3603万LM4.3603万LMR2.363万LM5017LM5161

您好,

我使用的是反向降压配置中的TPS5450,当200mA负载连接到隔离负载,~10mA负载连接到非隔离12V输出时,我看到ISO-12V输出从12V下降到9.5V。 非隔离12伏输出在12伏时良好 ,因此反馈网络可能需要调整以考虑12V_ISO输出?  对 导致电压下降的原因有何猜测,以及如何纠正?  

我在下面包含了示意图的屏幕截图。 如果您有任何其他问题,请告诉我。

此致,

Haydene2e.ti.com/.../TPS5450_5F00_12V_5F00_Flybuck.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您是否可以使用非同步转换器来实现快速降压。  

    您将需要使用同步设备,如带FPWM选项的LMR2.363万AF或LM5.3603万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    为什么需要同步转换器而不是异步转换器背后的理论是什么? 是否有应用手册讨论此问题? 我已经阅读了这里的设计宣传材料(www.ti.com/.../design_resources.html) ,但没有找到任何详细的解释。

    谢谢!
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,LMR2.363万AF和LM5.3603万的额定电压仅为10V,我需要12V输出电压。 FPWM模式是否是一种动态降压配置的要求,因为如果不是,我想使用LM4.3603万。 如果是,您是否有其他能够提供12伏输出电压的建议?

    此致,
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在某些负载条件下,电感器电流可能需要负极。

    不过,我并没有详细处理这个“飞绒面皮”。  我已为应用程序笔记附注可能有帮助的信息。

    e2e.ti.com/.../Flybuck_5F00_AN2292.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5.3603万有10V限制。  我认为LMR2.363万没有这种限制。

    您也可以使用LM5017。  LM4.3603万没有FPWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Frank,感谢您的帮助。 你说的没错,LMR2.363万可以正常工作,我看的是错误的数据表。

    我们最终选择了LM5161,它也适用于此设计。

    此致,
    海登