This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5121万:断开后的高消耗输入电压

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575463/bq25121-high-consumption-after-disconnection-vin

部件号:BQ2.5121万

你(们)好

我使用BQ2.5121万为 无线设备中的电池和CPU电源充电。 Vsys = 1.8V。 一切都很好。 但有时,断开Vin时,电池的不必要消耗量为~ 1mA。 现在我在1.3 kOhm中连接了一个电阻器来代替处理器。  可实现切换输入电压 Isys = 23ma,而不是1.4mA。 它可以是什么?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maxim,

    请分享您的VIN拔出图解吗? 如果有噪音,请参阅此处的帖子,尝试测试程序以确认。

    e2e.ti.com/.../57.4263万

    谢谢!
    Gautham