This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3754万:桥式整流器二极管

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576020/tps23754-bridge-rectifier-diodes

部件号:TPS2.3754万

您好,

在EVM板(TPS2.3754万EVM-420)的设计中,用于桥式整流器电路的二极管是Diodes Inc.的B1100。我们在设计中使用了相同的部件,但采购部件已成为一个问题。 我们正在查看更换件,并已找到SS110 http://www.mccsemi.com/up_pdf/SS12-SS110(HSMA).PDF。 此二极管是否可行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Neil,

    我认为使用SS110没有问题;但是,请确保环境温度不会太高,因为此二极管在高温下的泄漏比B1100高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Darwin。 我们的环境温度远远低于最高值,因此我们应该可以接受。