This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4172万充电设置

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575102/bq24172-charge-setting

部件号:BQ2.4172万

尊敬的先生:

到目前为止,我们的系统正在使用充电器BQ2.4172万。

到目前为止,我们正在测量电池容量。下面是一些问题

1.我们的电池无法充电到100 %。我们的充电=1.7A ,因此Iterm将会显示170mA (1/10 Icharge)。 到目前为止,我们发现充电=260mA,然后它将跳到0mA且不会继续充电(如下电池充电时间表所示)。 我是否可以修改ICH截止点?

2.电池电压调整:我们的实际电池电压为4.241V。我们要调整到近4.2V。请问如何调整?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lucifer,

    请分享原理图。 我想了解如何设置所有组件以及用于FET和电感器的组件。 对于蓄电池电压,请确保使用VFB上的1 % 容差电阻器。 此外,将其设置为每电池4.2V以下,以免电池过度充电。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    感谢您的提醒。 我再次检查了充电表,实际电荷为2670mA,因此我的电荷为260mA。
    我将修改充电1700mA以满足Iterm 170mA。
    此外,我会先微调FB的分频电阻器,以确保电池电压精确度,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    还有一件事,只能调整Iterm电流而不改变Icharge吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucifer,

    修改Iterm而不影响Icharge的唯一方法是通过将TTC拉至低来禁用快速充电计时器和Iterm。

    此致,
    Steven