This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.426万EVM-597:在数据表中,当处于任何模式(Pulse-skip/DCM/CM)时,信号看起来很干净Vin =12,但Vin=24 (使用UVLO更新),我在CCM中的PH引脚上看到锯齿模式

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575731/tps54260evm-597-ph-vmin-exceeded-on-data-sheet-when-in-any-mode-pulse-skip-dcm-ccm-signal-looks-clean-vin-12-but-vin-24-with-uvlo-update-i-see-a-sawtooh-pattern-in-ccm-on-the-ph-pin

部件号:TPS5.426万EVM-597

在数据表上,绝对最大额定值:

pH =-2V,10-ns瞬态

以下是评估套件中的示波器屏幕截图(无更改):

 评估套件PH=-3.4v,  VIN=12v,输出负载500mA (带10W 功率电阻器)

输入  电压为12v时信号看起来很干净,但下冲峰值超过了数据表-Vmax PH值:


以下是评估套件中的示波器屏幕捕获(Vin最大设置电阻器):

 评估套件PH=-7.1v (超过ABS最大值并保持在-2V以下500ns),  VIN=24V,输出负载500mA (具有10W 功率电阻器)

某种假锯齿模式 (从Vin = 24V时的附加分流电阻) / 示波器探头充当电流探头?):

这种情况是否正常,或者两种情况是否会像数据表中提到的那样,使芯片受到冲击?

示波器探头的接地引线直接连接到滤波器盖(GND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这个岗位上看不到任何“击球”?

    在任何情况下,必须使用没有接地导线的探针测量开关引脚。  很短

    裸线必须焊接到印刷电路板上最近的接地,并直接连接到接地

    '探头孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果示波器探针上有长接地导线,则12伏电压的波形看起来正常。

    24V波形不正确。  散热垫可能未焊接

    或设备和/或二极管损坏。  您可以尝试另一个EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我回到Vin=12v (我的自定义PCB看起来也一样)时,评估模块看起来还可以,我明天要交换评估模块上的部件,以匹配此应用报告(www.ti.com/.../slva412.pdf)上的"设计2,第16页" ,然后重新测试。 该设计的额定输入电压为24V,我将保持输出电压为3.3V,如果我仍然有问题(完全匹配),则仅将其精确移动至4.2V。 切换台Pro不会抛出任何错误,WebBench是否允许您对PH引脚的输出进行建模?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正后的链接: www.ti.com/.../slva412.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    350Mhz示波器的5V/div和150Mhz示波器的1V/div下一切看起来都很好,但继电器插入较低v/div (探针阻抗变化)的示波器时,锯齿图案出现。 如果我将输入电压从24V降至18V或更低,锯齿图案将消失。 没有关于<5V/div屏幕捕获的任何数据表的文档,所以我想一切都正常吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多示波器在过载时会给出错误读数。