请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS5.426万EVM-597 在数据表上,绝对最大额定值:
pH =-2V,10-ns瞬态 以下是评估套件中的示波器屏幕截图(无更改): 评估套件PH=-3.4v, VIN=12v,输出负载500mA (带10W 功率电阻器)
|
输入 电压为12v时信号看起来很干净,但下冲峰值超过了数据表-Vmax PH值:
以下是评估套件中的示波器屏幕捕获(Vin最大设置电阻器):
评估套件PH=-7.1v (超过ABS最大值并保持在-2V以下500ns), VIN=24V,输出负载500mA (具有10W 功率电阻器)
某种假锯齿模式 (从Vin = 24V时的附加分流电阻) / 示波器探头充当电流探头?):
这种情况是否正常,或者两种情况是否会像数据表中提到的那样,使芯片受到冲击?
示波器探头的接地引线直接连接到滤波器盖(GND)