This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409 -温度保护问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575865/lm3409hv-lm3409--temperature-protection-problem

零件号:LM3409HV
在“线程:LM3409”中讨论的其它部件

我。100 W音频,使用LM3409驱动屏幕,输入电压为24V,PWM调制,请原谅我,LM3409的温度保护等级是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chen:

    如果您遇到过热问题,如果您还能提供一个原理图和其他工作条件,例如LED堆栈电压和电流,以及您调光的PWM频率和占空比,我会更好地帮助您。 材料明细表也会有所帮助。

    但是为了回答您的问题,LM3409将在模具达到160C时进入热关闭状态,并且在冷却大约15C之前不会重新打开。

    此致,

    彩色