This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.025万:TPS65.025万的电源序列

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575785/tps650250-power-sequence-of-tps650250

部件号:TPS65.025万

您好,

根据我的理解,下面的电路用于TPS65.025万 + AM335x的电源序列。

我的问题是  

如果我将此SYS_EN引脚直接连接到TPS65.025万的Vcc (5V),电源顺序是否也能正常工作? 不仅是开机顺序,还包括关机顺序。

此SYS_EN引脚对于正确的电源顺序是否有任何特殊需求?

此致,

尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicky,

    将SYS_EN绑定到VCC只会提供开机顺序,因为如果移除VCC,调节器将同时丢失其输入电源。

    TPS65.025万应用手册的第6节建议使用钳位电路来防止完全断电:

    http://www.ti.com/lit/ug/slvu731a/slvu731a.pdf

    此致,

    Rick S.