This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:充电器不工作。

Guru**** 2399685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575415/bq25895-charger-is-not-working

部件号:BQ2.5895万

您好,

我们使用BQ2.5895万进行充电

在蓄电池充电器部分,我们观察以下问题。

- STAT针脚指示IC处于充电模式,但我们未观察到流入蓄电池的任何充电电流。

-断开电源后,即使通过OTG 针脚启用了升压操作,PMIC针脚上的输出电压也会降至3.6 V。 无法观察SW引脚上的开关波形。

此问题的PLZ支持。

Rgds,

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Yash,

    是否已读取bq2.5895万上的I2C寄存器?  

    这是定制板还是我们的bq2.5895万EVM?

    主电源的电流限制是多少?  

    SYS销是否有负载?

    您的Ilim针脚电阻器设置为什么?  

    您的蓄电池电压是多少(从BAT针脚测量,充电期间和增压期间)?  

    当您删除main时,内存中的OTG位是否已启用?  

    此致,

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel H您好,

    读取I2C寄存器时,它表示它正在快速充电模式下充电。

    这是一个定制板..

    电池充电不工作。
    另外,当由蓄电池供电时,输出电压为3.5V (升压电路不工作)


    我们还通过拆除蓄电池保护电路进行了测试-结果仍然相同。
    充电电流始终为0 -即使在I2C寄存器中也是如此

    一个观察结果是,在通电后看门狗故障为'0'。 一段时间后它就会被设置


    工作内容:
    由VBUS供电时,输出稳定
    拆下VBUS后,蓄电池的增压操作工作,我们获得正确的输出。

    --

    问题:电池未充电。
    读取I2C寄存器时,它表示它正在快速充电模式下充电。
    没有故障- watchdog故障为'1',但数据表指出它应该在默认模式下。

    敬请支持。

    Rgds,
    Yash Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Yash,  

    您能否在网站上发布您的注册读取值。  

    一个不指示故障的事件是DPM事件(VINDPM或IINDPM)。 请检查以确保设备未指示IINDPM。 这在寄存器0x13中读取。  

    此外,您还应查看通过Register 0x0B检测到的输入。 这具有VBUS STAT位,用于指示您插入的源类型。  

    这还将规定运行ICO后IDPM_Lim位将设置的内容。  

    还有一个用于基于硬件的输入电流限制的Ilim引脚。 这有什么价值?  

    您的SYS PIN是否有负载?  

    请检查并确认这些属性,我们可以进一步调查。  

    此致,

    Joel H