This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:TPS7.823万最大电容

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575357/tps782-tps78230-maximum-capacitance

部件号:TPS782

TPS7.823万是否应使用任何最大电容(来自陶瓷电容器)? Datahseet仅陈述最大ESR,但不陈述最小ESR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在下一个美国工作日作出回应。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    TPS782的设计,特性描述和测试都考虑了电池供电应用。 因此,我们不关注大型电容器。 您正在考虑使用多大的电容器?

    据我所知,我们测试LDO的最大电容器是10uF;但是,较大的电容器不应该有问题。 选择较大的电容器时需要记住的几点是,有源下拉电路将需要更长的时间来释放输出,并且启动时间将会增加。 您可能还需要考虑增加输入电容以帮助增加浪涌并提供预滤器。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,我们正在使用TPS7.823万附近的4.7uF电容器,在板的中间再使用一个4.7uF,在板的另一个角使用一个22uF,以及几个从100nF到1uF的去耦电容器。  该板非常小(电池供电):2.和平 流(3.2 cm),它是一个具有专用VCC层的4层板。 所有电容器均为陶瓷。 我想知道22uF电容器是否会导致一些不稳定,因为电路板非常小,并且使用专用的VCC层,电感和电阻会非常小。 我们试图用范围来衡量,但我看不出有什么意义。 我们使用的是MSP430,我们正在进行随机的(几块板,在现场工作了几周)停电和RST/NMI重置,我想知道这是否是原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    我不认为您的电容会导致任何问题;但是,Vin,Vout的范围镜头,如果可能,电流将能够排除稳定性。 如果您可以在故障条件下获得此示波器快照,这将是很好的,因为它还将提供有关瞬变的更多信息。

    您提到您的应用是电池供电的。 TPS782是直接由电池供电,还是有一个升压电路允许您使用更多的电池电压? 您是否知道在电压过低和重置时的电池电压?

    非常恭敬,
    Ryan