This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.42万:σ Ω FET的电阻

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575788/tps64200-of-fets-on-resistance

部件号:TPS6.42万

您好,

我收到了客户的问题。

σof Ω P/N FET在电阻上的电阻是多少?

他们希望尽快回复。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于未指定最大值,我认为讨论分配是没有意义的。

    我认为除了D/S中的现有内容之外,我们不能分享任何内容,但如果您能解释他们通过其电路尝试实现的目标,也许我可以就此进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glaser-San,

    感谢您的回复。

    他们不需要保证,希望了解该信息以供参考。

    我已在另一台设备上获得分散信息,如下所示。

    e2e.ti.com/.../54.3428万

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是非常不同的设备,规格和问题。 但通常对于没有最小/最大限制的参数,您可以预期~30 % 变体。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi,

    我相信您所要求 的是内部(驱动器) P和N通道FET RDSon的变化。  如果您尝试确定开关损耗,我建议您仅使用数据表中的典型值。 外部FET Qg,电阻和电容的变化使计算非常不准确,一阶估计值可能是最好的。

    特里