This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554充电和放电中断。

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575511/bq30z554-break-of-charging-and-discharging

尊敬的各位:

我们有一个电池组。 4节串联电池(电池电量IC BQ30z554R1)。现在我们遇到了一些问题。

1)。 我们不能将每节电池的电压降至4.35V (LiMo4型)。

2)。 当从  空充 到满时。 断路多次,停机电压为14V,15V,15.5V等

3)。 当从 满盘到空盘时,也会发生断路,例如14V,15V,15.5V等

发生了什么。 我想 将gg文件发送给您。但我不知道如何附加它。

此致,

陈德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,陈德霖,
    请尝试使用任何zip文件压缩它并尝试发送它。
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haidar:

    我通过chenderu876@163.com向您发送了一封私人电子邮件。因为我找不到"附加文件"按钮。 请花一点时间帮助我检查“gg”文件。
    谢谢
    陈德鲁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I Haidar,

    我通过chenderu876@163.com向您发送了一封私人电子邮件。因为我找不到"附加文件"按钮的位置。 请花一点时间帮助我检查“gg”文件。
    谢谢
    陈德鲁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,陈德霖,
    我收到了您的电子邮件,将查看您的gg文件并尽快回复您。
    此致,
    Haidar