This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:LM2733 R2设置

Guru**** 2421460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575937/lm2733-lm2733-r2-set

部件号:LM2733

请告诉我:LM2733 数据表在R2电阻建议13.3K中,如果大于或小于13.3K,为什么使用13.3K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R1和R2构成一个分压器,用于设置输出电压。 建议从R2 = 13.3 k开始,以便分频电流约为92 uA。 使用较大或较小值将改变电流。 R2固定后,您可以使用数据表中的方程式2计算R1的所需值。 我不直接支持LM2733,但我看不出为什么R2值不能调整得稍大或稍小。 对于其他转换器,我通常使用10 k作为下电阻分压器的值。 为了绝对安全,最好始终遵循13.3 K的数据表推荐
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的John

    谢谢!

    我的客户需要确认LM2733 R2推荐的13.3K原因,其他电阻是否受到影响? 此电流92uA是否有要求?