This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410:LMG3410额定电流问题

Guru**** 2330830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575953/lmg3410-lmg3410-rated-current-question

部件号:LMG3410

大家好,

 我的客户对GaNpart LMG3410有疑问。

 我看到关于12A的预览数据表中没有描述。 不确定它是指12A直流电流还是峰值? 还是有适用于GAN的SOA,就像MOSFET一样?

 我的客户的问题是LMG3410能否应用于3.5KW应用。 (85VAC-265VAC输入- 400V输出/9A)?

 如果您能帮助我解决问题并为我提供有关额定电流的更多信息,我们将非常感激。 谢谢!

此致,

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick,

    电流容量受客户主板的散热器容量的限制。

    例如,LMG3410具有过流保护,设置为24A最小值,36A典型值和50A最大值 您可以在d/s: www.ti.com/.../specifications中看到此信息

    因此,如果散热器正常,LMG3410可以连续提供12A。

    是的,它们是LMG3410的SOA,但我们目前不发布该图解。 我们将考虑在RTM之前将其添加到D/s中。

    如有任何疑问,请告知我们!