This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G校准

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574969/linux-bq34z100-g1-calibration-for-bq34z100-g

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z100

工具/软件:Linux

您好,

客户为此模块订购了8000个Peaces。

是否应该为所有用户使用#bqStudio? 还是其它选项可用于calibarion?

此致,
Bhaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们拥有bqHiCellProduction程序,可用于编程和校准。 可从该网站下载。 您还可以使用bqStudio或开发自己的工具。

    www.ti.com/.../bq-hi-production
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的快速回复。

    但如果我使用这些校准工具,每次我都必须将EV2300连接到我的定制AM335x板。
    我必须对BQ34Z100 I2C线路进行焊接,以拉出外部连接EV2300。这需要更多的时间。

    如果在AM335x上有任何适用于Linux的校准应用程序,那么快速完成校准将很有帮助。

    请为我提供最简单的校准方法...

    此致,
    Bhaskar