This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.117万:在特定输入电压下的TPS6.117万振荡

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574643/tps61170-tps61170-oscillation-at-certain-input-voltage

部件号:TPS6.117万

我正在使用TPS6.117万从4.5V~6V直流输入生成+/-25V电压。 总输出电流约为40mA。 我根据TPS6.117万EVM进行了修改。 组件如下所示:

输入电容:10uF+100nF电感:22uH (约320mohm DCR)输出电容:4.7uF*3+2.2uF+100nF均为陶瓷电容。

反馈电阻器为:rbot=10kohm,rtoP=180k+18k

补偿参数:Rcomp=Rcomp=Ccomp=2.2nF 120 km ,高频极盖为220pF。

我发现波德图对于各种负载都是可以的,除了 一点,当VIN在4.90V~5V左右时,输出将具有低频率振荡。 波德图显示低频相位为负,缓慢交叉0度。 您能对此提供帮助吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何生成-25V的? 请您与我分享该示意图吗? Rcomp=120K非常大,请将其降低到12k,以检查是否有用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25V通过以下原理图生成,我还尝试了10kohm,15nF补偿参数,输出电压仍在4.9V左右的振荡。 如果我稍微调高或调低VIN (调高或调低50mV),振荡将消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的更新。

    我将在1-2天内在实验室进行测试,以找出问题的根本原因!

    顺便提一下,您能否与我们分享详细的申请信息? 喜欢哪种设备? 哪家公司?销量? 您可以通过电子邮件向我发送信息,我的电子邮件地址是helen-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Helen

    感谢您的支持。 这用于为高压放大器实施双电源轨。 这是一种驱动程序。 至于其他信息,根据我公司的规则,它是敏感的。 我想知道你是否在实验室里重复了这种现象? 状态如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诊断您检查参数:

    Rcomp=10k,Ccomp=110nF,Chighp=220pF ?

    我自己没有发现问题。