This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:电流测量速度

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575580/bq77pl900-speed-of-current-measurement

部件号:bq77PL900

bq77PL900的电流测量速度如何? 意味着为了使bq77PL900检测短路或过电流情况,峰值电流必须达到多大(或持续时间)? 我们正在使用电动机控制器构建一个应用,在该应用中会出现窄电流峰值,我们希望bq做出相应的反应。

我在数据表中未找到任何有关检测时间的信息(仅限可调延迟)。

非常感谢。

此致
Clemens Hafner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:
    该零件有采样比较器,时钟为32kHz (31 us)。 由于来自电路组件或寄生物的滤波,电路将具有指数级响应。 与任何比较器一样,它对较大超速档的响应速度更快,但没有相关数据。 如果选择了0 us延迟,并且采样之间的窄脉冲到达阈值,则可能会错过,但如果到达时间不同,则可能会检测到。 为您的设计使用适当的过滤和延迟选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢。

    此致
    克莱门斯