This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8251万:在OUA和OUTB之间观察到脉冲宽度差异

Guru**** 2767395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575228/ucc28251-pulse-width-difference-is-seen-between-outa-and-outb

部件号:UCC2.8251万

团队,

 

我们的客户正在使用UCC2.8251万进行全桥配置,然后在OUA和OUTB之间看到脉冲宽度失衡。

 

以下是这种现象;

-在IC个体工作时未发现问题。

-当输出电流较低时,两个脉冲宽度都是平衡的。

-当输出电流较大时,可以看到不平衡脉冲宽度。 (我发送的波形)

-最后,过载保护会由于变压器饱和而使系统停止。

 

我了解UCC2.8251万的OUA和B通常必须像"镜像"一样工作。

我认为IC的任何外部因素都应该造成不平衡的问题,因为IC的个人工作没有问题。

 

因此,请您就什么会导致脉冲宽度失衡给出建议。

 

 

よろしくお愿いします。

谢谢,此致,

东京都(东京)地区FAE  Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ninagawa-san:

    我已将您的问题通知相应的团队,了解UCC2.8251万的人员应尽快回复您。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenji:

    不知怎么的,我在查看 pdf文件的内容时遇到了问题。 我被要求下载 字体包以查看该文件。  您能否将其发送至我的电子邮件 w-huang3@ti.com。

    发生问题时,您是否测量了控制器PWM输出(即栅极驱动器的输入)和栅极驱动器的输出?

    此致,

    王新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ninagawa-san,

    根据您发送的原理图,全桥使用电压模式控制,这意味着输出和OUTB脉冲应该匹配。 pdf文件中包含的波形显示了非常嘈杂和不稳定的脉冲下降边缘。 它不一定表示不匹配的脉冲。 我首先建议尝试不同的触发选项,以获得更稳定,噪音更小的波形。 如果仍显示不匹配的脉冲,请提供两个脉冲宽度的差值以及输入电压和负载电流。 除了脉冲外,还请在示波器上包含斜坡信号和COMP信号,以确认PWM生成的稳定性。

    此致,
    王新