This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.122万A:TPS5.122万A/关于电感器电流

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575501/tps51220a-tps51220a-about-inductor-current

部件号:TPS5.122万A

您好,

您能否给我有关附加电感器电流波形的建议?
e2e.ti.com/.../TPS5.122万A-waveform.pdf
TPS5.122万A 操作是CCM设置。
我想知道为什么电感器电流变得不稳定。
请 告诉 我您有任何疑虑。

此致,
筑堤裕介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuke San,

    您是否会检查负载是否仅为5.6A? 在5V输出中是否添加了任何其它系统功率消耗(交流负载)?

    3.3V输出是否存在此问题?

    如果可以,请上传示意图吗?

    谢谢。

    巴西,

    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢您的回复。

    您是否会检查负载是否仅为5.6A?
    在5V输出中是否添加了任何其它系统功率消耗(交流负载)?
    →我正在与客户确认

    3.3V输出是否存在此问题?
    →CH2输出为3.7V。 您是否打算使用VREG3?

    我希望您查看电路图并使用私人信息。
    我可以将您添加为E2E上的朋友吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuke San,

    您是否会检查负载是否仅为5.6A?
    在5V输出中是否添加了任何其它系统功率消耗(交流负载)?
    →我正在与客户确认

    -->确定,正在等待您的检查结果,

    在进行直流波纹和直流电感器电流时,最好断开所有系统负载,只需添加具有E-load或电阻负载的直流回波。仅在系统负载为交流负载时使用。

    3.3V输出是否存在此问题?
    →CH2输出为3.7V。 您是否打算使用VREG3?

    -->我指的是CH2

    我希望您查看电路图并使用私人信息。
    我可以将您添加为E2E上的朋友吗?

    -->是的,当然

    巴西,

    玉昌