This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3751万:关于TPS2.3751万/2和TPS2.3754万/6问题

Guru**** 2814505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575498/tps23751-about-tps23751-2-and-tps23754-6-question

部件号:TPS2.3751万
主题中讨论的其他部件:TPS2.3754万

您好,先生,

我有关于TPS2.3751万/2和TPS2.3754万/6的问题。

看起来TPS2.3751万/2功能接近TPS2.3754万/6,TPS2.3751万/2具有VFO模式,可优化轻负载效率。

请问,为什么TPS2.3751万/2的成本会低于TPS2.3754万/6? 如果客户需要Type2解决方案,我们只向他建议TPS2.3751万/2?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    TPS2.3751万和TPS2.3754万都是2类PD控制器(加上PWM)。

    您可以根据所需的功率和效率选择其中一个。

    我建议使用下面链接中的TI PD参考设计小部件,以缩小范围,缩小到整个系统解决方案。

    www.ti.com/.../power-over-ethernet-tools-software.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我知道TPS2.3751万和TPS2.3754万都是2类PD控制器(加上PWM)。

    但TPS2.3751万的功能比TPS2.3754万更好,而且封装很小。
    为什么TPS2.3751万的成本比TPS2.3754万便宜?

    此致,

    公爵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Duke:

    TPS2.3751万设计用于简单的回扫拓扑(单栅极),而TPS2.3754万可灵活地设计为高效率类型,如驱动回扫和有源钳位正向转换器(双栅极)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    很抱歉,我的忽略TPS2.3754万具有箝位功能。

    此致,
    公爵