This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:输出电压有一些噪音(频率约为1.6K)

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572596/lm5116-there-has-some-noise-frequency-is-about-1-6k-in-the-output-voltage

部件号:LM5116

1,规格:输入:30-80V; 输出:9V/3A

2,SCH和输出波形 如下所示

3,问题:A:输出 电压有一些噪音(频率约为1.6K)

您能否就此问题给出一些建议?

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,希望:

    这看起来像是负载引发的瞬态事件。 您的系统中是否有任何部分以该频率执行或执行某些操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ryan:
    我会尽快检查
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,希望:

     

    这是否发生在切换频率?  是否还可以截取交换机节点的范围?  开关节点是否不稳定?

     

    如果没有,我想举例说明您是如何测量输出电压的?  

     

    需要使用短接地导线并直接穿过Cout。