This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7542万-G1:最小电池容量?

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575094/bq27542-g1-minimum-battery-capacity

部件号:BQ2.7542万-G1

TI的这些部件选择指南指定了100mAh的最小电池容量。 我的应用程序使用60mAh电池。

在较小容量的电池上使用此部件有何含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要使用60mAh电池,则不进行任何修改,量表就无法正常工作。 这主要是由于电流分辨率限制(仪表使用1mA作为内部电流分辨率)。

    您可以将感应电阻增加10倍,使仪表认为您的应用使用10倍电流。
    因此,实际上,量表在一个600mAh的虚拟电池上工作。 所有当前相关的参数都必须相应地进行缩放。

    这假定您的系统可以承受超过10倍的感应电阻器的压降。