This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.31万:REG27问题;可能的数据表类型

Guru**** 2466670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575074/bq33100-reg27-question-possible-datasheet-typo

部件号:BQ3.31万

REG27是否由VCC,VCCPACK或两者提供电源?  为了使REG27保持稳压状态,VCC和/或VCCPACK所需的最低电压级别是多少?

从 这张图片看,我们在VCCPACK (红色波形)上有大量的余量,12.0VB转到VCC (蓝色波形)。 你可以看到REG27开始失败,远远超过我的预期。 我看不到REG27器件内LDO的良好规格...我需要了解它是从VCCPACK还是VCC运行,还是仅从VCC运行,以及保持运行所需的最低电压是多少。  我在这里看不到明确的规格(VCC = VCCPACK ?)...即使如此,它似乎说3.8V工作正常,我的图片显示它在任何一条输送芯片的轨道上都失败了。  

此外,停机条件是否也会关闭REG27?

数据表中的推荐工作条件表似乎有以下方面的拼写错误:

- Vshutdown;应为VCC或VCCPACK,以较高者为准。  

在REG27 LDO表,VCC和VCC中,第二个是否应该是VCCPACK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考-我们看了一下,我们没有激活放电负载(由图中的REG27输出驱动至该晶体管)。 在这种情况下,REG27电压保持上升。 所以在我看来,这与负载启用有关。 我们将尝试更多的实验,尚不十分确定为什么它会失败,但似乎不再是一个简单的Vin最小值。

    我们从您的应用手册电路中提取了一些示意图: