This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.465万:是否可以进行脉冲充电?

Guru**** 2465670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575218/bq24650-burst-charging-possible

部件号:BQ2.465万

我发现在光线不足的情况下,充电效率会大幅下降。  

是否可以应用脉冲/PWM充电?

它的工作方式是充电停止后立即禁用充电器,然后 太阳能电池板电压再次升高,直至达到阈值,然后充电器再次开始工作(高效)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jasper:

    您要为哪种类型的电池充电? 通常,BQ2.465万适用于CC/CV充电。 如果脉冲/PWM帧率相当低,您可以反复禁用/启用充电器以实现此功能。

    BQ2.465万调节输入电压以实现最大功率点跟踪。

    Alen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为单个4.2V电池充电。 您是否有包括脉冲/PWM充电的参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常,锂离子/聚合物电池不需要脉冲/PWM充电。对电池的使用寿命没有太大影响。 那么,您为什么要进行脉冲/PWM充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要为电池进行脉冲充电,我想要脉冲充电,因为我想保持充电器高效运行。
    原因是在光线不足的情况下,充电效率会变得非常低,就像40 % 一样。
    保持充电器有效运行的一种方法是在电压下降太多时禁用充电, 然后,面板电压再次升高,它会为大电容器充电,当高于Vmpp时,它会重新启用,充电器会从电容器快速高效地运行,直至电压降至阈值以下。 您是否知道BQ2.465万周围有这样的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太阳能电池板的规格如何(VMPPT,开路电压,电源...) 充电电流? 我建议您使用小FET (低Qg)和大电感来提高效率。 查看数据表的第17,22页。 希望这对您有效。