This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用TI同步降压稳压器反向降压升压

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572273/inverting-buck-boost-using-a-ti-synchronous-step-down-regulator

在“线程:LM5160”中讨论的其它部件

您好,

"使用同步降压稳压器创建反相电源"的应用

http://www.ti.com/lit/an/slva524/slva524.pdf

此应用手册是否可用于TI的所有同步降压DCDC?
例如,DCS,DCAP,COT,电流模式, 电压模式拓扑,但我们是否可以将此应用说明用于这些类型?
如果您有任何疑虑,请告诉我。

另外,LM5160是否可以用作反向电源? LM5160为常亮。 Ron连接到Vin。
因此,启动时的切换频率会逐渐改变。


此致,
柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,柳枝,很抱歉回复太晚了。
    通常,是的,将降压电感器绑定到接地可用于创建一个反相拓扑,其中包含大多数降压控制器和转换器。
    IC不知道差异。

    需要记住的是2件事。
    1. IC接地位于负极轨输出。 这意味着地面以上的任何控制信号必须水平地转移到IC。
    启用,Power Good,等等。
    2.功率级上的电压是VIN与[Vout -](幅度)相加的值
    例如:5V输入至-10V输出,功率级的总电压为15V
    与升压方程类似,您将从5V输入提高到15V输出。

    本文档显示了管理方程式;
    Power Topologies海报(修订版 f) www.ti.com/.../sluw001f