This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3433:驱动器和LED之间的电缆导致驱动器烧伤

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5111, LM2937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574692/lm3433-driver-burns-with-cable-between-driver-and-led

部件号:LM3433

下午好。

下面的链接中描述了TI的驱动程序LM3433的问题:

www.farnell.com/.../164.092万.pdf

它在驱动器和LED之间组装了一根56 x 2.5 mm 电缆,我使用2kHz PWM脉冲来控制LED亮度,电位计设置为最小电流。

该系统运行良好一段时间,但突然驾驶员吸烟并停止工作。

我认为问题在于电缆的电感可能会产生峰值并在驱动器上燃烧某些组件。 该板具有添加缓冲器电路以减少此影响的元素,但项目文件中未指定此元素。 因此,我想问两个问题:

1 -如何投影缓冲器回路或找出部件值?

2-如何检测主板上的毛刺组件以进行更换?

我感谢你的帮助。

此致。

Bruno Borges

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bruno:

    该板会产生一些严重的电流,因此我们可以在需要时进行更深入的挖掘。 但您的思路可能是正确的。 使用该电流量,PWM分流FET和负载之间的任何电感都可能导致严重的电压峰值。 最终结果通常是随着时间的推移,过压降低分流FET,而这是通常发生故障的组件。 不幸的是,很难判断其他故障是不是,因为峰值也可能位于公共接地,这可能会影响IC或切换FET。 通常,如果您每次都有电阻,并且没有短路,则它们是可以的。 在这种情况下,分流FET通常是唯一的故障(在您的情况下不能保证)。

    对于可以肯定地解决损坏问题并提高PWM调光性能的缓冲器。 网站上有大量应用程序备注,可能会为您提供更多详细信息。 但一般的实验方法是观察电压峰值引起的振铃频率。 然后添加输出电容,直到频率减半。 然后,您可以计算角频率电阻,并将其与电容器串联。 通常,您需要稍微调整一下,以过滤出大于3dB的振铃。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复Clint。

    昨天,我确实修复了主板,替换了LM3433,LM2937和全部三个LM5111。 现在它已恢复到功能状态。

    但是现在,为了避免再次出现问题,我将电缆长度减少到了5 cm ,我将添加缓冲器。 我了解了您对缓冲器的投影步骤,并找到了有关此问题的TI注释(以下链接):

    www.ti.com/.../slva255.pdf

    但我仍有一些疑问:

    1-在主板示意图中(第一个问题的链接第4页),有三个元件组成缓冲器电路(C17,R32和D4)。 您建议的步骤允许我标注C17和R32的尺寸。 如何标注D4尺寸?

    2-根据TI注释slva255,要查看电压峰值引起的振铃频率,我需要在开关节点中放置示波器,这意味着J4的引脚2,是正确的吗?

    3- 要查看此频率,是否应该打开PWM脉冲,或者我只能在LED打开的情况下进行测试(没有PWM)? 我不想再利用这个机会烧烤板了……

    此致,

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bruno:

    要回答您的问题:

    1.我发现不需要二极管。 在此处放置了一个占位符,以防我们需要避免LED上出现负电压。 但我们发现,如果正确选择RC,则不需要该功能。 如果由于某种原因需要一个,简单的1A肖特基就足够了,但不应该需要它。

    2.您需要缓冲的电压振铃是通过LEB+/LEB-,或者更正确地通过并联FET。 您需要缓冲FET上电压上升和下降边缘的高频峰值。

    3.您需要进行PWM调光,以查看分流FET边缘上的峰值打开/关闭。 但是,如果您想要降低损坏的可能性,您可以降低测试的PWM调光频率。 您只需查看边缘,听起来就像一段时间内的重复性突起导致了描述中的故障。  

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clint。

    再次感谢您的解释,非常有用。 我已经可以看到示波器中的峰值,如SLVA255 TI应用报告所示。

    现在,我尝试按照你们的步骤来标注缓冲器的尺寸,以避免出现这种峰值。 当我在这里结束时,我会告诉您结果。

    非常感谢。

    此致。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Clint。

    我完成了减震器项目,结果是一个10uF电容器,带有一个70 m 欧姆电阻(我用一个短电阻代替)。 其结果是峰值的40 % 减少。 我使用1kHz的PWM脉冲,而峰值的频率现在是222kHz (以前是649kHz)。

    非常感谢。

    此致。

    布鲁诺。