This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.016万:模拟和数字接地

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16V130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575629/ucd90160-analog-and-digital-grounds

部件号:UCD9.016万
主题中讨论的其他部件: ADC16V130

您好,

我在设计中使用功率序列发生器UCD9.016万。 它具有3个模拟接地引脚(AVSS3,AVSS2,AVSS31),用于内部16位ADC。 用户指南将它们称为模拟接地引脚。 此芯片还具有三个数字接地引脚 (DVSS3,DVSS2,DVSS31)。

根据我的经验,我了解到这些引脚被命名为模拟接地和数字接地,因为IC内存在单独的物理接地。 在PCB板上,它们应连接到一个单接地平面上。  我对这一点是否正确? 我认为TI员工 解释其中一个ADC (ADC16V130)所需的接地时也说过这一点。

我正在共享该帖子的URL:

e2e.ti.com/.../156.5632万

在我的电路板中,所有信号层都紧密耦合 了相邻的连续接地平面,以便清楚地定义信号及其返回路径。 我不想切割接地平面(创建模拟接地)并引发一系列问题,如意外的返回路径回路,潜在的EMI创建等

将所有数字接地引脚和模拟接地引脚连接到单个接地平面是否正确?

 

此致,

Binayak。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的,Binayak。 AVSS和DVSS是指这些接地针脚连接到的内部电路。 在封装之外,它们可以连接到一个常用的实心接地。 但这种接地最好是"静音"接地,否则会在ADC结果中引入噪音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我相信这一切都将取决于我将如何传递我的信号。 如果我的高切换数字信号不与敏感模拟信号共享返回路径,我认为我不必太担心。 换言之,如果模拟信号和数字信号的场空间是分开的,情况应该是好的。

    通常,ADC会将敏感的模拟信号作为输入。 但是,对于序列发生器,我们正在监控的信号(作为ADC的输入)是电源轨。 这些电源轨为不同器件(如DSP和FPGA)的内核和I/O提供电源,它们以极高频率切换。 那么,在功率序列发生器的情况下,敏感模拟信号在哪里?

    此致,

    Binayak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于测序,没有关键信号。 您可以将滤波帽从Mon引脚添加到接地,以消除可能的噪音。 UCD与导轨电压调节点之间的接地电位差可能会导致一些测量误差。 但对于排序目的而言,这并不重要。