This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.115万最小工作负荷

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573622/tps61150-minimun-duty

主题:TPS6.115万中讨论的其它部件

你(们)好

TPS6.115万数据表显示最大占空比与90 % 有关93 %。

什么是最低关税?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增压可在低至0 % 占空比(VOUT = VIN)的情况下工作。

    谢谢

    Travis