This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:当电池连接到充电器时,IC会灼伤

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575467/bq76pl455a-q1-ic-burns-when-battery-is-connected-to-charger

部件号:BQ76PL455A-Q1

您好,

我正在将bq76pl455AQ1用于EV应用。当电池未连接 到充电器时,IC工作正常。但由于某种原因,当我将恒流充电器连接到电池组时,它会灼伤。

规格:52 个13系列和4个平行锂离子电池

恒定充电电流:3A

连接完全符合数据表规格。LPF包含1k电阻器和1uF电容器。

我们非常感谢您的任何帮助

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恶劣,

    您能否与d-wiest@ti.com分享该示意图? 我想再次确认一下,这为我提供了一个起点 。

    您能否描述电路的哪个部分受损? 它是IC本身吗(如果您能辨别的话,哪些引脚?) 是 AFE/平衡 电路吗? VP调节器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    非常感谢您的回复。

    原理图与给定的数据表应用部分完全相同,LPF电阻1k,电容器1uF。我使用FRDM KL25z (适用于3V3) 作为与IC互动的MCU。充电器未连接时,接线工作正常。我不确定哪个部件损坏,但AFE似乎损坏了,因为我打开充电器时,电池电压值被弄乱,但仍然可以通信 MCU。

    此致,

    苛刻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在SENSE输入之间使用6.2V齐纳二极管? 您是否正在进行任何平衡,如果是,这些外部组件是否有损坏?

    您是否有vsense 16,15,14和13短接在一起,因为您使用的是13s封装?

    问题是仅在充电时发生,还是在插上电源时立即出现?

    您也可以尝试在滤波器中切换到100欧姆电阻器,但我不确定这会改变您的结果。

    您是否还可以检查以确保所有电压基准值都正确? 这可能会让我们对发生的事情有所了解。