This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.402万:ISYS最小最大值

Guru**** 2812385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575606/lmr14020-ihys-min-max-value

部件号:LMR1.402万

尊敬的:

我 使用LMR1.402万简单切换器设备。

LMR1.402万具有UVLO函数,在数据表第10页中,通常ISYS值为3.6uA。

我使用方程式(2),(3)。但测量的真正误差范围在停止时有0.5 至0.7V。

下面是我的问题,

问题:我了解IHYS的典型值,

              但我不知道ISYS的最小值和最大值。

请 告诉我IHYS中的最小值和最大值。

谢谢你。

请注意,

YK Jung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,如果数据不在EC表中,则我们要么没有数据,要么无法向客户提供。