This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3841万上的24V输入AS PoE

Guru**** 2525640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574890/24v-input-on-tps23841-as-poe

主题:TPS2.3841万中讨论的其它部件

您好,

 

关于TPS2.3841万上的PoE,我的客户询问输入范围。

根据数据表,输入范围为21.5 V至57 V,它们将使用24V作为输入。

但我认为PoE的输出范围是44.0 至57.0V。(IEEE 802.3af)

 

(问题)

(1)此设备是否支持24V输入作为PoE应用?

(2)如果可用,如何支持?

 

此致,

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    如果输入为24V,则端口上的输出电压也将为24V。 如果客户要求24V输入,则表明它已不符合IEEE标准。  对于标准PoE应用,输入电压和输出端口电压应为44V至57V (对于类型1)和48V至57V (对于类型2)。

    TPS2.3841万可以支持24V输入,输出电压为24V。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Penny:

    感谢您的快速回复。

    作为附加问题,
    我认为数据表上的所有特性均为输入电压=48V。
    您是否具有Vin = 24V时的特性?
    或者在TI的VIN=24V时不能保证它?

    此致,
    TAO_2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    我与我们的测试团队进行了核实。 我们没有Vin = 24V的ATE测试数据,但系统/应用程序/设计团队确实验证了低输入电压(21.5V)下的性能。 谢谢。

    此致,

    便士