This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.012万A:从IC读取程序

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575595/ucd90120a-reading-program-from-ic

部件号:UCD9.012万A
主题: USB-TO-GPIO中讨论的其他部件

我有一个预编程的UCD9.012万a序列发生器IC ,我想知道是否有任何方法从IC读取或下载程序,并在另一个空白UCD9.012万a IC上刷新相同的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过USB到GPIO适配器将设备连接到Fusion Digital Power Designer。 GUI将识别设备并提取配置。 在文件菜单下,您可以保存项目文件,并将项目文件导入到空白设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,您可以通过TI FUSION GUI导出数据闪存图像文件,并通过FUSION GUI将同一文件导入新的空白设备。

    数据闪存文件是设备闪存的映像。 PMBus主机通过Chuck将数据传输到UCD90xxx,因此通信速度相对较快。 数据闪存文件中包含一个校验和。 如果数据闪存内容与校验和不匹配,UCD90xxx将不执行配置并作为空白设备运行。 这样,UCD90xxx也可以防止通信错误。 在触发重置或关机后再开机之前,映像文件传输的设置不会生效。 Fusion GUI只能从连接的在线设备导出数据闪存文件。  

    从“文件”->“导出”->“数据闪存文件”中完成导出

    此致

    Yihe