This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4616万:充电问题

Guru**** 2766515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575020/bq24616-charging-issue

部件号:BQ2.4616万

您好,

我们使用 BQ2.4616万RGER IC设计了8800mAH电池充电器。但我们面临着电池充电的问题。 当我在电感器开关端子处使用示波器进行探头时,我看到它会立即切换并关闭。 我只看到200mA电流,它在启动时切换至1A,在 400mA至200mA之间切换。

已连接电路。 R60,R61,R62替换为10K电阻器以限制电流。

充电器输入电压为15V/5Amps,  

e2e.ti.com/.../BQ2.4616万RGER_5F00_CHARGER.pdf

Rgds

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chandrashekhar:

    您的输入电容器(C164,C165和C166)是否离M3漏电和输出电容器(C168,C169和C170)非常近?是否离R47和SRN非常近? 此外,在布局中,VFB感应点是否位于VBAT或SRN迹线处?

    您应将C164,C165和C166的位置更改为非常靠近M3排放口的位置。

    在原理图中,您可以卸下R45,因为R45和R46并联,总电阻为500欧姆,除非这是您所希望的。

    我认为这需要更改布局,如果您对布局有任何疑问,请告诉我。 查看数据表第32页上的布局指南。

    此致,
    Steven