This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.091万:UCD9.091万级联

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575166/ucd90910-ucd90910-cascading

部件号:UCD9.091万

您好,

 我在主板上使用UCD9.091万设备的2个NO。 我需要级联这两个设备。 请告诉我谁来级联这两台设备。

谢谢!

Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO引脚可用于协调多个控制器,方法是将其用作一个器件的电源良好输出,并将其连接到另一个器件的PMBus_CNTRL输入引脚。 这会在多个设备之间建立主/从关系。 在启动过程中,从控制器在主控制器完成其启动顺序且所有导轨均达到调节电压后启动其启动顺序。 在关机过程中,一旦主控制器开始执行顺序关闭,它就会向其从属控制器发送关机信号。

    关闭一个或多个主滑轨可以启动从设备的关闭。 主停机可以是有意启动的,也可以是由故障条件启动的。 此方法用于协调多个控制器,但不会在单个控制器内的导轨之间强制实施相互依赖性。

    级联多个设备的另一种方法是将第一个设备的电源良好输出连接到第二个设备的Mon针脚;将第二个设备的电源良好输出连接到第三个设备的Mon针脚,依此类推。 (可选)将最后一个设备的电源良好输出连接到第一个设备的Mon针脚。 由设备控制的滑轨依赖于先前设备的电源良好输出。 这样,就可以对多个设备控制的滑轨进行排序。 此外,断电良好输出可能会触发下一个设备的UV故障。 UV故障响应可配置为关闭由同一设备控制的其他导轨。 这样,当一个滑轨发生故障关闭时,由其它设备控制的其它滑轨可以相应地关闭。