This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED是否可以替代光伏电池

Guru**** 2396355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574586/is-possible-led-can-replace-photo-voltaic-cell

我在LED阵列上收到了一些小电压 ,当它被太阳照亮时。这 是可能的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gobikannan,

    您观察到一个不太为人所知的LED现象。

    当太阳光线进入LED时,波长等于LED频带间隙的光子会深入穿透PN结点。 在吸收这些光子的能量时,PN接头处的电子孔接合会断开并导致n侧的电子积聚和p侧的孔。 因此,p Side比n side更积极。 这会使阳极正极和阴极负极。 因此,LED用作电池。

    产生的电压低于1.5V,电流通常较低,小于1mA。
    您可以将它们串联并联,以形成更高电压,更高电流的太阳能电池板。

    互联网上有多个参考。