This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Chemstry ID请求

Guru**** 2396375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575297/bq34z100-g1-chemstry-id-request

部件号:BQ34Z100-G1

您好,

我们正在尝试建立我们的锂电池的化学ID。 我已经尝试按照说明操作,但没有太多的运气。

我附上了使用Battery Studio创建的CSV文件,非常感谢您提供任何帮助。

谢谢

Glen.e2e.ti.com/.../data1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘了提一下,这些测量是在24个电池串联的情况下进行的。 (不确定是否相关)

    谢谢!

    格伦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glen,  

    看起来您正在使用电压缩放。 什么是比例因子? 10?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    是的,我们使用的缩放系数为10。

    细胞为66.2Ah。

    谢谢

    格伦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    您是否需要任何其他信息?

    谢谢

    格伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Glen,
    Mathcad程序未找到适合您的细胞的可接受匹配项。 我会将一些信息脱机发送到ssubmit单元格进行表征。 此外,该仪表可支持高达65V的堆栈电压,无需进行标定,因此您不必使用10x的电压标定。 如果最大堆栈电压低于130V,则可以使用2x标度。 该仪表可支持高达29Ah的容量,因此您可以将容量扩展3倍。
    Tom