This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.51万EVM-795:PC USB - EV2300 - bq3.51万evm-795板的接口连接

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575024/bq35100evm-795-interface-connection-from-pc-usb---ev2300---bq35100evm-795-board

部件号:BQ3.51万EVM-795
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ3.51万EV2400

当我打开bqstudio并选择“0100_1_02-bq35100.bqz”3.51万”时,目标会提示我“The detected device is not compatible with this application!(检测到的设备与此应用程序不兼容!)” 某些操作可能导致设备永久失去通信并进入无法恢复的状态。 继续操作风险自负。 选择确定以继续,取消或关闭应用程序。 当GUI在选择OK (确定)后打开时,接口连接仅显示不带I2C参考的双向箭头。 我使用的是64位Windows 8电脑,我认为这可能是驱动程序问题。 我也尝试过在Windows XP 32位PC上运行bqstudio,但遇到了相同的问题。 我已从TI网站下载了我认为合适的驱动程序,但没有成功。

是否缺少配置过程或适用于Windows 8,64位系统的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 你(们)好
    • 我已成功将bq3.51万 EVM与ev2400和Win7 64位系统连接。
    • 请检查硬件设置:
    • 确保将电源电池连接至bq3.51万 EVM的BAT+和BAT-连接器(例如3V)
    • 尝试使用ev2400或再次检查EV2300的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试安装附加到您的帖子中的EV2300的非正式64位驱动程序,但我仍然遇到相同的问题。 我已开始尝试调试硬件。 我已经在I2C接口上测量了VOUT,我得到了0伏电压。 在EV2300 EVM接口板文档SLN159E的3.3 部分中所示的示意图中,我正在测量Q2的引脚1 (G)和2 (S)上的5V和引脚3 (D)上的0V, 我是否需要在板上的任何插头之间放置跳线,以将I2C_VOUT从0V切换至5V?