This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554EVM:BQ30Z554EVM

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575412/bq30z554evm-bq30z554evm

部件号:BQ30Z554EVM

尊敬的团队:  

我从ebay购买了EV2300设备,用于Toshiba w35dt的电池(PA5156U-1BRS)维修。 此电池中有部件BQ30Z55。 当我将此电池与EV2300连接时,显示 "The detected device is not compatible with this application!(检测到的设备与此应用程序不兼容!)"。 请提供兼容的软件以及安装和修复程序。 还请告知是否有任何其他设备需要EV2300以外的设备。  

等待最快的积极响应。  

谢谢,祝你度过美好的一天。  

此致,  

Junaid Aqeel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq30z55是一种自定义器件,不允许为其提供工具。 设备上的闪存将被密封,即使使用工具,您也无法访问它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我可以做什么