This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.0428万:负载电流

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574520/tps40428-load-current

部件号:TPS4.0428万
主题中讨论的其他部件: CSD9.5378万BQ5MC

大家好,

数据表显示TPS4.0428万 (DCDC控制器) 支持高达120A的负载电流。



值120A是否有背景?
我是否应该考虑即使 主板上的热量改善也不支持160A ?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    TPS4.0428万是无驱动控制器。 它向诸如CSD9.5378万B等功率级提供PWM信号

    电流额定值完全由功率级而不是控制器决定。

    如果功率级每相可处理40A,则是,4相设计的总电流可为160A。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好钱三:

    感谢您的回复。 我明白了。

    是的,我的客户考虑将TPS4.0428万与CSD9.5378万BQ5MC (智能功率级)配合使用。
    CSD9.5378万BQ5MC似乎 处理60A连续电流,对于桌面计算的4相设计,总负载电流是否为240A?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

     通常,功率级可以处理  的额定电流受散热性能和效率的限制。

    对于CSD9.5378万B,在实际应用中将相电流设置为低于30A是合理的。

    如果相电流高于30A,则需要验证在最差条件下是否存在热问题(最高环境温度,满载,最大输入电压)。

    客户项目的当前评级是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好钱三:

    感谢您的支持。

    我的客户正在考虑DCDC转换器模块的一些新项目,目前的评级尚未确定。
    他目前正在研究 一些设备规格。
    如果 我需要您的支持,请让我再次联系您。

    此致,
    Yaita