This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1071万:关于TPS6.1071万的IQ

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575211/tps61071-about-iq-of-tps61071

部件号:TPS6.1071万
主题中讨论的其他部件: TPS6.107万

您好,

我收到了客户的问题。

当TPS6.1071万无负载运行时,IQ为10mA。

但数据表中的最大IQ是30μA

这是什么原因? 有没有办法解决这个问题?

 n`t,我的客户不想使用电源模式(TPS6.107万)

条件如下。

-输入电压:1.5 .V,输出电压:10mA输出电压:3.3V (设置为3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自定义测量是无负载输入电流,而不是IQ。请参阅应用说明www.ti.com/.../slyt412.pdf"
    IQ仅对省电模式器件TPS6.107万有意义。对于TPS6.1071万,开关损耗和导电损耗远远高于IQ,因此其无负载输入电流较高。