This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61.0981万:反向电压

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575324/tps610981-reverse-voltage

部件号:TPS61.0981万

您好,  

请帮助回答客户的问题:

我们通过在恒流LED驱动器电路中的两个二极管上开发的电压来为其供电,输入电压将为1.5 -1.9V。  如果器件向后连接(反极化),二极管将起到反向电源保护的作用,但仍会形成一个小的反极性电压。 TPS61.0981万在不损坏IC的情况下可以承受哪种水平的反向电压?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    不确定您的问题。您能否分享原理图?