This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809:延迟时间范围。

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575046/tlv809-the-delay-time-range

部件号:TLV809
主题中讨论的其他部件:TPS3808

您好,专家,

数据表提到典型延迟时间为200ms,但范围为120mS~280mS。 正如我所知,关键问题是温度,但为什么它的范围这么大? 内部的延迟电路是什么? 这是一个帽子还是其他东西? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞,

    范围仅较大,具体取决于您的应用以及与其他设备相比。 某些设备 的延迟范围比此设备大得多。 这是由于设备内的内部计时器造成的。 如果您想要更小的延迟时间范围,请查看TPS3808,它具有20ms的典型延迟,最小值为12ms,最大值为28ms。 如果您需要非常具体的延迟,则需要使用可编程延迟设备。 如果您需要具有极少延迟或无延迟的非常精确的设备,您将需要无延迟电压检测器。 有关各种选项,请参阅下面的"监控器和重置IC参考指南"。

    http://www.ti.com/lit/sg/slyt361d/slyt361d.pdf

    "固定延迟"设备的范围通常比"可编程延迟"设备或"无延迟"设备更广。 我希望这能有所帮助!

    -Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的回复,我将检查应用程序的"可编程延迟"设备。

    顺便提一下,"固定延迟"设备中的内部计时器简单架构是什么? 我只是想知道 为什么精度不好。